This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044RNQEVM:我想使用2端口(4通道) USB 通信。

Guru**** 1872900 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044RNQEVM, TUSB1104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306431/tusb1044rnqevm-i-want-to-use-2port-4lane-usb-communication

器件型号:TUSB1044RNQEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1104

我测试了 TUSB1044RNQEVM、因为我要设计 USB 转接驱动器。

但 我发现了问题。

我不想使用 USB 1:2MUX、那么我要设置 USB 4 通道设置(RX1/TX1、RX2/TX2)。

我将三种模式设置为如下所示

对于第一个设置、 USB 通信仅在 USB 插头的一侧可用。

对于第二个设置、 USB 通信仅在   USB 插头的另一侧可用。

FIR 第三设置、USB 通信不起作用。

此芯片不能进行四通道 USB 通信?

请帮帮我。

谢谢你。