现场专家:
是否可以 使用其他 CMC 替换 DLW32MH101XT2L?
我需要 注意什么,以及 我需要测试哪些术语来证明新 CMC 可适合 DP83TG720?
例如,EMC,SI?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现场专家:
是否可以 使用其他 CMC 替换 DLW32MH101XT2L?
我需要 注意什么,以及 我需要测试哪些术语来证明新 CMC 可适合 DP83TG720?
例如,EMC,SI?
尊敬的 Zhang:
DLW32MH101XT2是推荐用于 DP83TG720的 CMC、也是用于根据数据表规格验证此部件的 CMC。 您建议改用哪个 CMC?
谢谢。
大卫
您好、David:
我们希望 ro 改用 AMCW3225L-2-101TR01。 但我们不知道 我需要测试哪些术语来证明新 CMC 适用于 DP83TG720


尊敬的 Zhang:
如果使用 CMC 超出数据表要求、无法保证功能、我建议使用 DLW32MH101XT2。 更改该组件可影响信号完整性和 EMC 性能。
尽管如此、仍可执行合规性测试来验证发送器的性能。
谢谢。
大卫
您好,David:
换句话说,如果新的 CMC 可以配合 信号完整性和 EMC 性能,则可以使用它来替代 数据表中推荐的 CMC?
尊敬的 Zhang:
如果信号完整性和 EMC 不受此器件影响且通过了合规性测试、您可以使用它。
此致、
梅利萨
您好,Melissa B ü:
好的,我明白了。 非常感谢