This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:通道1 MIPI 通信错误

Guru**** 2508055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302453/sn65dphy440ss-lane-1-mipi-communication-error

器件型号:SN65DPHY440SS
我正在使用单通道 DSI 应用。 
MIPI 通信没有问题。 
但是、有时显示面板无法打开。 

-
它通过 DB0P 输出。
-
我检查了 VCC 是否为1.8V。
-
正常情况下,检查眼图,并保持你的眼睛宽.
-它是一个不能在没有打开的情况下获取波形的结构。
您能告诉我要检查什么吗? 


 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您能否将原理图发送给我、以便我先看一下?

    另外、您是否有可以向我展示进出重定时器的时钟和数据信号的示波器?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Heello, Zach

    原理图如下:

    不使用 I2C、设置如下。

    您可以通过示波器检查重定时器的信号输入和输出。

    LP 和 HS 部分没有问题。 

    无法在发生问题的环境中使用范围进行检查。

    出现问题时,修改时钟相位不能解决问题。

    在这种情况下、解决此问题的唯一方法是关闭重定时器、然后再打开重定时器。

    如果您知道进一步检查的方法、请告知。

    谢谢你。

    祝您愉快! 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您运行的数据速率是多少? 这是 CSI 还是 DSI 应用? 输出布线的长度是多少?

    您能提供 从 CPU 到器件输入端的插入损耗吗?  

    配置引脚设置全部设置为 VIL。 这是怎么决定的?  

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,扎赫 

    数据速率低于1Gbps。

    应用程序是 DSI。

    所有配置引脚设置均为低电平。

    我们使用多个通道。 使用多个重定时器。
    因此、每个通道的长度是不同的。 
    短通道为24mm、长通道为89mm。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    请尝试重新配置配置引脚、以查看这是否解决了问题。 您可以尝试使每个配置引脚保持悬空状态并将 ERC 拉至高电平。

    此外、您是否可以截取通道0的输入通道和输出通道的示波器屏幕截图?

    您能否尝试使用 DA1P 和 DA1N 引脚、而不是通道0引脚? 如果您要继续使用通道0、则需要确保您在 DB0P 和 DB0N 的输出端具有 LP RX、并在 DA0P/N 引脚的输入端具有 LP TX。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach
    重定时器输出终端上没有显示通道。
    此时、问题是间歇性发生的、据信此问题的原因是 LANE0 LP TX 未如论坛中所述关闭。
    以类似形式重现时、经证实 DBPP/N 中的电压维持在260mV 水平、RSTn 低/高下的运行正常。
    因此、我们希望重现该方法、看看它是否正确。 我想询问是否有方法可造成 LP TX 不终止或重定时器行为异常的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    如果输出端没有 LP RX、则会看到重定时器行为异常。 因为您将无法退出 LP 状态和进入 HS 状态。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    什么是异常情况?
    我可以检查 Lane0的波形或电平吗?
    大多数情况下、可以在输出端没有 LP RX、然后将 LP RX 连接回输出端。
    这次、我们要通过 RSTn 控制创建异常状态、并检查当前问题是否已改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    如上所述、通道0很特殊。 如果未连接到 LP RX、则应使用通道1。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach

    仅使用 LANE0。
    通过将连接到 LANE0的显示通道来使用。
    然而,我们确认重定时器在显示屏通道未连接时工作异常,因此我们考虑控制 RSTn 来改善这一点。 我想确保这是正确的路径。
    我想知道如何强制重定时器进入异常状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    为什么要强制重定时器进入异常状态?  

    为了防止异常状态、您需要确保在 LANE0输出端连接的显示面板具有 LP RX。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zach

    强制重定时器进入异常状态的原因是创建问题状态、然后通过 RSTn 控制检查问题是否已解决。

    我之所以提出这种方法、是因为重定时器通常不会出现异常。

    症状已重现并解决、因此无需进一步检查。

    正如您所说的、发生这种情况是因为显示面板未连接到通道0。

    能否使用推挽方法控制 RSTn?

    使用开漏方法成功进行了控制、但推挽方法失败。

    我想问一下目前的推挽方式、因为它很容易应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期、TI E2E 设计支持论坛的回复可能会从12月25日推迟到1月2日。 感谢您的耐心。

    我现在正在查看此内容、很快就会回来。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     为该器件实现复位的两种方法如数据表的8.2.2.1复位实现部分所示。

    有 外部电容器控制的 RSTN 或 使用开漏驱动器的有源控制器的 RSTN 输入。

    谢谢。

    扎赫