This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1EVM:查找 PCB 布局源格式

Guru**** 2015290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307779/ds90ub953a-q1evm-looking-for-pcb-layout-source-format

器件型号:DS90UB953A-Q1EVM

我们正在进行无处理器摄像头设计、我们需要 PCB 布局源文件而不是 pdf 文件、 因为我们要使用 Sony IMX390传感器等不同的图像传感器进行实验。 参考 PCB 布局有助于 缩短上市时间。  或者、您能否为您推荐一下自己开发的供应商。  将来、我们会添加 EEPROM 以存储摄像机 ID。 我们希望获得源 PCB 布局、以检查是否有可用于 EEPROM 的放置空间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akchitta:

    我们只有 EVM 设计的 PCB 源文件、其中仅包含串行器或解串器(无图像传感器)。 您是否仍希望收到此类器件? 如果是、您可以在 E2E 上向我发送朋友请求、我可以通过私密消息将文件发送给您。  

    此致、

    信迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、您好!

    感谢您的响应,我已共享朋友的请求,请给我发送串行器的 PCB 源文件。

    谢谢

    Akchitta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akchitta:

    谢谢、我已经向您发送了一条消息、并将关闭此主题。 如果您有任何问题、请随时开始另一个问题。  

    此致、

    信迪