This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308245/tcan4550-q1-simulation-hardware-system-design-tools-forum

您好!

我们正在使用您的 CAN FD IC [TCAN4550RGYTQ1]设计定制电路板、使用我们的主微控制器时面临 GPIO 限制。 您能否确认以下引脚对于  CAN FD IC 的正常运行是强制性还是可选的

  1. nWKRQ -第二个引脚
  2. GPIO1 -第3个引脚
  3. GPIO2 -第9引脚
  4. WAKE -第12引脚
  5. nINT -第8引脚

非常感谢您的迅速响应。

此致、

尼泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitheesh:

    我看到您已在我刚才回复的另一个线程中提出了相同的问题。  (链接) 请查看我在另一主题中的回答。

    此致、

    乔纳森