This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:VDD 断电阈值

Guru**** 1796780 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309084/dp83tg720s-q1-power-off-threshold-of-vdd

器件型号:DP83TG720S-Q1

您好、团队成员:

新年快乐!

下面是一个问题需要您的支持:

在 VDD 断电->重新上电期间、  下次上电之前的断电阈值是多少?

VDD 电源轨包括 VDDIO、VDDA3P3和 VDD1P0。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从另一个数据表添加一些附加信息:

    仅允许下一个上电周期、直到断电后所有电源都低于限值。

    我不知道 DP83TG720S-Q1是否具有这方面的规格、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们通常建议将器件完全断电至 GND。 客户是否无法执行此操作?

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    0V 不是实际值。 您知道、在他们的实际设计和测试中、0V 可能是由于接地偏移、电源泄漏或噪声而导致的。 通常、0.3V 可能是一个合理的值。

    它们所面临的问题是:在某些用例中、系统需要重置、这会导致720S 断电->一小段时间->再次上电。  由于电源轨放电中的电容器、VDDA3P3在断电期间具有较长的斜降。

    因此、他们想要 定义 VDDA3PA 斜降所需的时间、  指定断电阈值的电池组充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、您是对的、我的意思是将其下拉至 GND、是我的错。  

    这里是 POR 阈值: VDD:0.3V、VDDA/IO:0.5V。

    此致、

    梅利萨