This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD1LIN24-Q1:SPHV15-01ETG-C 替代产品

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD1LIN24-Q1, ESD761-Q1, ESD761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301725/esd1lin24-q1-sphv15-01etg-c-replacement

器件型号:ESD1LIN24-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD761-Q1ESD761

您好!

我是否可以知道 ESD1LIN24-Q1是否可以替代 Littelfuse SPHV15-01ETG-C

如果不能、您能否建议正确的解决方案? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    是的、ESD1LIN24-Q1可以替代此器件。  钳位电压略高、但如果受保护的 LIN 收发器具有足够高的总线故障额定电压、则不应担心这个问题。  

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于用于 CAN 收发器保护的同一竞争对手器件、我是否可以建议客户使用 ESD761-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    是 ESD761-Q1可用于保护同一 CAN 收发器。 ESD761-Q1和 ES1LIN24-Q1的规格非常相似、ESD761的电容和 IEC ESD/浪涌额定值略低。  

    此致、

    塞巴斯蒂安