This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:如何布局 CANH/CANL

Guru**** 2134820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312092/tcan1044-q1-how-to-layout-the-canh-canl

器件型号:TCAN1044-Q1

嗨、团队,

在我看来、CANH/CANL 应该按照不同的规则进行布局、如下所示:

但我们的数据表布局如下图所示、您能否详细说明差分信号用两个电阻分开的原因:

或者您能告诉我哪一个会更好吗? 如果您能提供一些相关文档、我将不胜感激。

此致!

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    感谢您来到 E2E、我们将在1/11结束营业时为您提供回复。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    我想,我能得到你的回复,谢谢!

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    这两种方式都有效、但数据表中的布局具有更严格的环路和更少的布线、因此 GND 网络的电感更小。 但是、您布置布线的方式仍然没有问题、只要 CANH 和 CANL 的长度匹配且以差分方式布线即可。

    此致、

    埃里克·哈克特