This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐产品:用于 RS485(SOD323封装)的 ESD 抑制器

Guru**** 2195960 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD752, ESDS552, ESD761-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314050/please-recommend-parts-esd-suppressor-for-rs485-sod323-package

主题中讨论的其他器件:ESDS552

请推荐产品: RS485(SOD323封装或更小的封装)的抑制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 ESDS552-485、我们通常推荐 RS 、但它采用 SOT-23封装、比您想要的更大。 我们推荐的另一个器件是 采用 SOD323封装的 ESD752。 您需要什么电压? 我们确实提供较小的封装、但这些封装往往具有较低的电压。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    麦肯齐·艾克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    推荐汽车零件、请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在汽车领域、我们目前的产品系列中没有大小为12V 的 ESDS552汽车版本。 而对于24V 电池、有更多选择。 ESD1LIN24-Q1ESD751-Q1和 ESD761-Q1 均为 SOD323或更小、它们之间的主要区别是浪涌电流和 ESD 额定值。 我们还准备了9V 器件 TPD1E10B09-Q1、 采用 DFN-1006封装。  

    如果您需要较低电压的器件或有其他问题、请告诉我。   

    此致、  

    麦肯齐