This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:关于 TCAN1043A-Q1 CAN FD 收发器中的1.8V VIO 支持

Guru**** 1937600 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1314158/tcan1043a-q1-regarding-1-8v-vio-support-in-tcan1043a-q1-can-fd-transceiver

器件型号:TCAN1043A-Q1

您好、团队成员:

需要具有唤醒功能且支持1.8V VIO 的 CAN FD 收发器。 我找到了 TCAN1043A-Q1数据表、该数据表指出、根据下面的屏幕截图、它支持1.8V VIO、但针对 VIO = 3.3V 条件提供了所有电气参数(根据下面的屏幕截图)、并且 VIO 的下限为1.7V。 所以我需要确认一下、该收发器是否可以完全用于具有1.8V VIO 的应用。

提前感谢

卡瓦纳 H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kavana,

    是的、可以。 电气特性在建议的工作条件下有效。 您突出显示的行提到  典型 值是在 VIO = 3.3V 条件下获得的。

    此致!

    丹尼