This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:VDDIO 选项

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322777/dp83867cr-vddio-options

器件型号:DP83867CR

您好、团队成员:

我感到困惑、因为该器件具有3个 VDDIO 选项、即3.3V、2.5V 和1.8V。
它们之间是否有任何功能差异? 如何选择 VDDIO 使用的电压电平?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    VDDIO 的选择取决于您的系统。 请注意、此电压是进出 PHY 的所有数字信号使用的域;MAC 接口、LED、GPIO、SMI。

    此致、
    格罗姆