This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS176B:PCN 详细信息

Guru**** 2207170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS176B, THVD1550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322941/sn75als176b-pcn-details

器件型号:SN75ALS176B
主题中讨论的其他器件: THVD1550

大家好、

我的客户想要查看 PCN# 20230112001.1的详细信息。

1.提到 SN75ALS176B 电气规范已更改。
您能告诉我确切更改了哪些电气规格吗?
是否仅是热性能信息表?

2.从热 θJA 表中可以看到热阻已从 R θ 97℃ 变成了 RθJA 热阻/W 110℃。
ΨJT Ω 等其他热阻是否改变?
您能告诉我在 PCN 之前的相关热参数吗?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.前一款器件采用非常旧的双极工艺制造("高级低功耗肖特基")。 新器件为 CMOS 器件、在数据表规定的限制范围内;所有典型值均已更改。 (我怀疑这不是一个全新的设计、而是该裸片与 THVD1550等现代收发器的裸片相同。)

    在上一个数据表修订版本中、θJA μ m 是唯一的热参数。 在任何情况下、新器件的功耗都要低得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    1.所有报告的电气变更都在 PCN 和数据表中列出:

    更改了热特性和典型特性-但这在典型特性图和热特性表中进行了报告。 典型特性图 不是保证 值 、应仅用于说明典型行为的外观-所有设计都需要使用电气和时序规格表中列出的最小/最大条件进行设计。  

    就性能而言、该器件仍然受传统材料和新材料相同条件的约束。 因此,如果系统是用传统材料正确设计的,它将使用新材料(除了任何特殊的边缘情况-这是非常罕见的但不是不可能的-但这些变化是一年前报告的,因此太晚了,不抵抗任何变化)。 如果他们尽快审查 PCN 会很有帮助、因为它们对时间敏感

    2.添加热特性表时、基本上没有明确定义-我们并没有真正详细说明 旧材料的热参数、从应用的角度来看、它非常没有价值、因为大多数热参数在不同系统之间会发生巨大变化、 这意味着他们需要对其自身进行资格认证,以确定其系统的热性能(他们需要"有效"的热参数,这些参数也是客户系统的价值). 一般而言、 新材料的热性能稍差-但我们还没有看到由此引起的问题、而且他们仍然需要进行自己的热分析、因为我们提供的是"按原样"提供的。  

    此致!

    帕克·道德森