请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1463-Q1 我将 在电路板上使用2个 TJA1463。 如果 GND 的电流负载足够低、我能否将两个 INH (8)连接在一起? 数据表显示、在6mA 负载下(Vsup - VIHN)< 1V。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将 在电路板上使用2个 TJA1463。 如果 GND 的电流负载足够低、我能否将两个 INH (8)连接在一起? 数据表显示、在6mA 负载下(Vsup - VIHN)< 1V。

尊敬的 Eiji:
当您说"足够低"时、您是指对 GND 足够强的下拉、使其大于6 mA 吗?
用于直接回答您的部分问题:是的、共享相同 VBAT/VSUP 电平的多个 INH 引脚可以连接在一起。 它们以开漏(或高侧开关型)配置工作。 因此、它们会与 GND 并联。
通常、对于 INH 的下拉电阻、我们建议使用100kΩ 之类的下拉电阻作为 GND 的下拉电阻、以便使 INH 边沿更快。 您希望应用哪种负载?
此致!
丹尼
尊敬的 Danny:
非常感谢。
我有50k Ω 下拉电阻。 没有大于6mA 的电流负载。
在这种情况下、是否可以在不使用外部或的情况下将 INHs 从 TCAN1463-Q1连接在一起。
作者:Eiji、
根据您的描述、是的、这应该没问题。 此配置不需要外部逻辑器件。 INH 只能驱动高电平、但不能拉至 GND;只有外部50kΩ 下拉电阻器才能这样做。
此致!
丹尼
非常感谢您的快速建议。