主题中讨论的其他器件:DP83867IR、
对于 Phy、我们使用时会间歇性地看到在1G 模式下链路断开/向上切换、遵循故障排除指南后我们可以看到的是、SME 寄存器在发生不良之前显示很高的值。
但我们不清楚这些错误的含义是什么以及它们的原因,这里的任何指导都值得赞赏。
另外、我们已经注意到、在强制 Phy 处于主模式时、不稳定链路问题并不会显现。
我们还有另一个问题、我们在 DP83867IR DS 中注意到了什么、捆绑脚注3说"使用千兆位以太网时、Autoneg Disable 应该始终设置为0。" 但我们尚未绑定 RX_CTRL 引脚、此处的问题是:寄存器设置权变措施是否足以使千兆位以太网正常工作并用作"自动协商禁用"为0、或者我们是否必须将该引脚绑定到模式3以实现正确的千兆位功能