This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:字段名称

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326733/dp83tc813r-q1-field-name

器件型号:DP83TC813R-Q1

大家好、

我知道 0x11 bit[11]  SGMII_SOFT_RESET 是为 SGMII 设置的、因此它不是 RGMII 设置。

是否有任何适用于 RGMII 设置的寄存器字段  ?即使字段名称不包含 RGMII、例如字段名称包含 SGMII?  

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhei,

    据我所知、唯一与 RGMII 设置相关但名称中没有 RGMII 的寄存器是这一个:

    8.6.2.39 A2D_REG_48寄存器(地址= 430h)[复位= 0770h]

    该寄存器用于配置 RGMII 模式下的 TX 和 RX 延迟。  

    此致、

    阿瓦塔