This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT388A:SN65LVDT388ADBT 热阻及最大值 结温详细信息

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328565/sn65lvdt388a-sn65lvdt388adbt-thermal-resistance-and-max-junction-temperature-details

器件型号:SN65LVDT388A

尊敬的团队:

我们在设计中使用了 SN65LVDT388ADBT。 我们无法在+85 Dec C 内保持上述器件的结温。 因此、我们需要热阻(Theta ja、jb 和 jc)和最大 上述器件的工作结温、以便进行进一步的热分析。 请支持。

谢谢。此致、
Blessing Selvakumar,
硬件设计工程师、
Data Patterns (印度)有限公司、
金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    感谢您的提问。 德州仪器无法保证 数据表中的器件性能指标 、除非器件在 -40至85C 的指定范围内运行。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您提供信息、但出于热分析目的、我们需要提供热阻详细信息。 我们要求您提供详细信息。

    此致、
    祝福塞尔瓦库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    是的、我将努力获取这些信息。

    可能是几天前发生这种情况、但我会随时向您通报最新情况。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    我仍在等待温度 方面的详细信息、但我希望在本周向您提供此内容。  

    感谢您的耐心。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    以下是  SN65LVDT388ADBT 的热详细信息:

    θ JA

    67.2

    Theta JC、顶部

    17.8

    Theta jb

    28.3

    Psi JT

    0.8

    Psi JB

    27.9

     此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    此外、 最高结温可通过以下公式进行估算:  

    Tjmax= TAmax +(Pd x θJA Ω)、 其中 TA 是自然通风工作温度、Pd 是功率耗散。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您的支持。

    此致、
    祝福。