This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1469-Q1:暗流问题

Guru**** 2506915 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1, TCAN1469-Q1, LP87524J-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345043/tcan1469-q1-dark-current-issue

器件型号:TCAN1469-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1463-Q1、、 LP87524J-Q1

与数据表中的不同、TCAN1469存在过度测量暗流的现象。

在数据表中、暗电流测量值确认为37uA、但实际测量值超过350uA。

我认为这可能是设置问题。

之前开发芯片 TCAN1463的设置已按原样应用、并且这些设置已移植到 TCAN1469。

还有什么其他需要配置的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    do-hyun、

    感谢您的联系! TCAN1469-Q1是一款局部联网 SIC 收发器、而 TCAN1463-Q1是一款标准(非局部联网) SIC 收发器。 TCAN1469-Q1由 SPI 控制、而 TCAN1463-Q1不由 SPI 控制。

    意思是"暗电流"、意思是"睡眠电流"、即睡眠 模式下的 ISUP? 在此测试过程中、您是否在总线上有活动? 总线活动将激活器件中的低功耗选择性唤醒接收器、该接收器通常位于400µA 周围。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的系统中、我们使用了 LP87524J-Q1。

    在 PMIC 中将展频模式设置为 ON 后、TCAN1469暗电流得到改善(低于20uA)、但即使在展频模式关闭时 PMIC 也无法运行、即使在展频模式打开时 PMIC 也无法运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DO-hyun:

    当收发器处于睡眠模式且选择性唤醒处于活动状态时、TCAN1469会消耗额外的电流。 这是内部振荡器处于活动状态所必需的、这样器件才能解码 CAN 消息并且能够识别 WUF。 该额外电流的典型值为400uA、这与您报告的350uA 测量值类似。 只有在 CAN 总线处于运行状态时才需要此电流。 当 CAN 总线空闲时间大于1秒时、收发器将关闭选择性唤醒接收器、并在监控 CAN 活动(WUP)时消耗最大35uA 的电流。  

    当前是否在选择性唤醒配置下测试 TCAN1469、以评估睡眠电流消耗? 在这些测量期间、CAN 总线是否处于激活状态?  

    此致、  
    埃里克·肖特