This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15EA101:需要 DS15EA101SQE/NOPB 和 DS15BA101SDE/NOPB 的 CTE 值

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1352205/ds15ea101-need-cte-value-for-ds15ea101sqe-nopb-and-ds15ba101sde-nopb

器件型号:DS15EA101

您好的专家

有人能否提供以下2个器件的 CTE 值?

DS15EA101SQE/NOPB

DS15BA101SDE/NOPB

感谢您的帮助!

此致、

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我认为 CTE -热膨胀系数-通常与 PCB 相关。 从热的角度来看、这些器件数据表中都提到了这些问题。 请详细说明。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser

    如果系统要经历多次热循环、客户会担心 PCB 材料与安装在 PCB 上的组件之间的 CTE 不匹配。  

    我认为我们的数据表中没有提供 CTE、这就是客户提出问题的原因。

    此致、

    吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我正在查看包装组、并会在我收到回复后立即通知您。  

    此致、Nasser