This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:关于三电源模式电源序列图

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358803/dp83867is-about-three-supply-mode-power-supply-sequence-diagram

器件型号:DP83867IS

数据表指出:"在三电源模式下运行时、1.8V VDDA1P8电源必须在2.5V VDDA2P5电源上升的25ms 内保持稳定。 在三电源模式下运行时、不需要对其他电源进行排序。" 在 VDDA2P5之前点亮 VDDA1P8是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takefumi:

    务必使 VDDA2P5在 VDDA1V8之前斜升。

    --

    此致、

    林希尔曼