This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:INT0/INT1上拉电压

Guru**** 2585685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368352/tca9543a-int0-int1-pullup-voltage

器件型号:TCA9543A

工具与软件:

您好!
我想为开关提供3.3V 的电压。 主总线电压为3.3V、两个从总线电压为5V。 建议运行条件规定 INT0/INT1的最大电压为 VCC + 0.5V。 不过、在典型的应用原理图中、尽管 VCC = 2.5V、但 INT0/INT1通过上拉电阻上拉至5.5V。 那么、我是否必须使用上拉电阻器将 INT0/INT1拉至3.3V、并使用上拉电阻器将 SD/SC 0/1拉至5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您向我们提出问题。 根据您的应用、您确实需要如上所述执行上拉。 该配置确保 INT0/INT1线路处于安全工作电压范围内、并且 SDA/SCL 线路与5V 从器件兼容。  

    此致、

    亚历克斯