工具与软件:
我在 OUT0上只获得700mV 的振幅、而不是预期的800mV。
读取 OUT0_VOD 寄存器(0x80)时、我得到0x20、而不是默认值0x54。
0x20不是预期值、因为这是位7-4的无效值并且保留位2未设置。
通过修改此值、我用0x54值也得到700mV。 我必须设置0x50才能获得预期的800mV 振幅。
这是怎么了? 为什么我没有默认获得800mV? 位2必须被置位或清零。 我应该为此寄存器设置哪个值?
此致
Jean-François è re
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我在 OUT0上只获得700mV 的振幅、而不是预期的800mV。
读取 OUT0_VOD 寄存器(0x80)时、我得到0x20、而不是默认值0x54。
0x20不是预期值、因为这是位7-4的无效值并且保留位2未设置。
通过修改此值、我用0x54值也得到700mV。 我必须设置0x50才能获得预期的800mV 振幅。
这是怎么了? 为什么我没有默认获得800mV? 位2必须被置位或清零。 我应该为此寄存器设置哪个值?
此致
Jean-François è re
您好、Nasser:
我指的是位2 (保留应设置为1)... 数据表是否是最新的? 您是否更新了此寄存器的描述?
我尝试了几个值、我得到了以下值:
OUT0_VOD 寄存器(0x80) 测量的 SDI 安培。 [MV]
0x20 721
0x24 721
0x30 765
0x34 634
0x40 791
0x44 681
0x50 833
0x54 721
0x60 873个
0x64 765
0x70 922
0x74 793
阶跃不是6mV、逻辑也很重要。
0x50似乎设置了足够的值。
即使位2没有被置位、0x50是否是允许的值?
此致
Jean-François è re