This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS320PR810:是否可以旁路或关闭 PCIe 转接驱动器均衡?

Guru**** 2015290 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412, DS320PR810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368779/faq-ds320pr810-can-pcie-redriver-equalization-be-bypassed-or-turned-off

器件型号:DS320PR810
主题中讨论的其他器件:SN75LVPE5412

工具与软件:

我是否可以通过将 EQ 索引设置为0来禁用 TI PCIe 转接驱动器的均衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以 TI 第5代转接驱动器的结构为例、将每个通道的 CTLE/EQ 电路组织为三个放大器:

    • EQ Boost 1 - 16种不同的设置、但不能被旁路
    • EQ Boost 2 -八个不同的设置、但不能被绕过
    • EQ Boost 1 (2阶)- 16种不同的设置、实际上可被绕过

    信号路径将始终包括 EQ Boost 1和 EQ Boost 2放大器、它们不能被旁路。 它们各自的设置将影响总体滤波器形状、从而影响施加到信号的升压量、但是即使是 EQ Boost 1和 EQ Boost 2的最小设置也不会有平坦滤波器形状;它们仍在对信号应用均衡(频率选择性增益)。

    EQ 指数系统以更简单的方式组织三个放大器的设置组合、编号为0至19、并带有唯一的"默认"设置。 EQ 0的最低 EQ 指数将升压1设置为最小设置、将升压2设置为最小设置、并将升压1 (2阶)旁路:

    因此、EQ 0是转接驱动器可能达到的最低 EQ 设置、在 DS320PR810的示例中、它仍在第5代速度下提供约4dB 的 EQ 增强。 因此、无法禁用 TI PCIe 转接驱动器的均衡功能、只能将其降低到较小的值。 在系统评估和设计期间必须考虑这一点。 例如、器件 EQ 设置为0的转接驱动器 EVM 与无源插入损耗卡的功能不同。 再举一例、SN75LVPE5412等有源多路复用器或转接驱动器多路复用器无法通过将 EQ 设置为0来实现与无源多路复用器等效的操作、因此不应与其他转接驱动器级联。

    最后的澄清- GUI 显示了"Mute" EQ 功能、如上图所示、但它关闭了输出驱动器、导致转接驱动器未发送任何信号、并且在保持原始信号不变的情况下不会取消均衡。

    此致!

    Evan Su