This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:原理图审阅

Guru**** 1693050 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375858/tcan4550-schematic-review

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

 请帮助查看原理图和下面的某个问题。 谢谢

1) 1) R5是否需要 OSC 的外围电路和参数? 使用25MHz 晶体振荡器时、电容值是多少? (20MHz 晶体振荡器对应于1MHz CAN 总线);

2) 2)我们是否有要共享的分立式 RST 电路? 因为我们不想使用 MCU。

3) SPI 接口信号直接输入控制模块。 对于限流电阻器、滤波电容器等参数要求、您是否有建议的指南~

4) 4)是否建议在 CAN 线路之间添加电阻和电容? 如果是、建议的参数是什么?

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    [报价 userid="205271" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375858/tcan4550-schematic-review ]1) R5是否需要外围电路和 OSC 参数? 使用25MHz 晶体振荡器时、电容值是多少? (20MHz 晶体振荡器对应于1MHz CAN 总线);[/QUOT]

    有关确定电容器和 R5电阻器最佳值的更多信息、请查看 TCAN455x 时钟优化和设计指南应用手册。  根据我使用其他晶体的经验、我认为470欧姆的值可能太大、但这需要验证。

    25MHz 不是 CAN 中常用的频率、并且在启用比特率切换的情况下、同一 CAN FD 总线上使用不同晶体频率的其他节点可能会导致 CAN FD 消息的一些时序相关问题。  但25MHz 的频率在 TCAN4550的工作范围内。  但是、TCAN4550的数据表时序参数假定使用的是20MHz 或40MHz、配置寄存器中有一个位用于指示使用的值。  如果使用25MHz、则应使用20MHz 寄存器选择、但需要根据差异调节计时值、例如看门狗和其他计时器。  

    [报价 userid="205271" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375858/tcan4550-schematic-review ]2)我们是否有要共享的分立式 RST 电路? 因为我们不想使用 MCU。[/报价]

    有关参考原理图、我建议您查看 TCAN4550EVMBOOSTXL-CANFD-LIN 的用户指南。 RST 输入为高电平有效、因此为了正常运行、它应该保持低电平、然后脉冲为高电平来启动一个复位事件。  请注意、RST 引脚被视为数字输入引脚、因此它应该参考 VIO 电源电压(3.3V)、绝对最大值为6V。

    3) SPI 接口信号直接输入到控制模块中。 对于限流电阻器、滤波电容器等参数要求、您是否具有建议的指南~

    我们没有任何具体的建议、但通常在 SPI 信号的发送侧包含一个串联电阻器(通常为330欧姆或更低)、以帮助抑制可能发生的任何信号反射。  我通常在 SPI 信号上看不到滤波电容器。  但是、这是一个特定于应用的主题、需要考虑其他因素、例如总布线长度和 MCU 的参数。  数据表中提供了 SPI 电压电平和时序参数。

    [报价 userid="205271" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375858/tcan4550-schematic-review ]4)是否建议添加 CAN 线之间的电阻和电容? 如果是、建议的参数是什么?

    由于没有关于添加 CANH 和 CANL 上电阻和电容的具体要求、因此我不提供任何建议。  添加这些元件会增加总体总线负载、但我确实看到许多客户会添加少量电容来帮助滤除高频噪声。  我还看到 CANH 和 CANL 之间有一个22pF 的电容、这是我以前看不到的。

    检查原理图后的其他注释:

    • nINT 引脚是开漏引脚、需要将一个上拉电阻器连接到 VIO。
    • SPI 片选输入在空闲时应为高电平、并且通常会看到一个连接到 VIO 的上拉电阻器。
    • 请考虑使用 ESD2CANFD24-Q1 实现 CAN 总线 ESD 保护

    此致、

    Jonathabn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathabn:

    感谢您的支持。 我们更新原理图。 如果您有任何建议、请寻求您的帮助以进行审查。

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我觉得更新没问题。  我没有其他评论。

    此致、

    Jonathan