This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:关于 SN65DSI86的问题

Guru**** 2505655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378036/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

工具与软件:

您好:

问题现象:EDP 屏幕深度睡眠后、存在无法唤醒的可能性

初步分析:

从 F0到 F8打印寄存器值、从而查看原因。 比较寄存器后发现、当屏幕正常亮起时、F0为1、而当屏幕异常黑时、F0为0。 所有其他寄存器都相同、没有任何差异、

那么、我们需要看看是什么导致了寄存器差异?

附件包含相关的驱动程序代码和 dtsi 配置

 e2e.ti.com/.../sn65dsi86.c e2e.ti.com/.../sn65dsi86.h

正常:

 黑屏异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是如何将 eDP 屏幕置于深度睡眠模式、以及是否也将 DSI86置于深度睡眠模式?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫、您好:

    1、客户在系统中直接进入深度睡眠模式。

    2.如何确认 Dsi86是否已进入深度睡眠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是否通过 DSI86实现了挂起模式? 有关更多详细信息、请参阅第8.3.3.2节"挂起模式"。  

    为了进一步帮助调试该问题、我需要详细了解进入和退出深度睡眠模式的步骤。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫、您好:

    附件是客户当前正在使用的代码。 您能否帮助检查它是否已进入暂停模式? 感谢您的指导!!!

    e2e.ti.com/.../5228.sn65dsi86.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    很遗憾、我们不支持软件。 关于这种深度睡眠模式。 处于深度睡眠模式时、输入和输出信号的状态是什么?