This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:转换

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CR218A, TFP410, DS90CR216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385920/tfp410-conversion

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: DS90CR216、DS90CR218A

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我们目前正在研究 TFP410来转换 TI DS90CR216芯片的输出。

根据本应用手册、DS90CR218A 是兼容的。 这似乎非常相似。

https://www.ti.com/lit/an/slla559/slla559.pdf

 DS90CR216采用旧的汽车电路板、原始显示分辨率仅为400x240px。

TFP410是否与如此低的分辨率作为输入兼容?

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-CSC

    TFP410 IDCK 最小频率为25MHz、最大频率为165MHz。 只要分辨率 400x240px 的时钟频率在该范围内、TFP410就能够支持该频率。

    谢谢

    David