This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:对于未使用的端口(如下图所示)、如何处理?

Guru**** 1869600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396057/ds90uh948-q1-for-unused-ports-as-below-picture-how-to-deal-with

器件型号:DS90UH948-Q1

工具与软件:

已查看948-Q1规格、建议对这些未使用的 GPIO 端口使用下拉电阻。

问:考虑芯片的初始化、如果我们在初始化期间忽略它、让它们浮动。 然后、配置内部寄存器、使其变为"下拉"。 音频正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alix、

    在上电期间、由于偏置较弱、GPIO 可能会浮动到不同的状态。 如果您在初始上电期间不需要依赖 GPIO 状态、则可以将未使用的 GPIO 保持悬空、然后相应地配置 FAILSAFE_LOW  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McCrea、  

    好的、感谢您的反馈!