This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:使用 GPIO 直通和 IIC 通信时、正向通道和反向通道的详细方向是什么?

Guru**** 1862060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397435/ds90uh948-q1-what-s-the-detailed-direction-on-forward-channel-and-reverse-channel-when-used-gpio-pass-through-and-iic-communication

器件型号:DS90UH948-Q1

工具与软件:

请支持人员根据我的理解检查是否正确?

串行器:  DS90UB949 ; 解串器:DS90UH948  

1) 1) GPIO3:

a)从左到右正向通道;

b)主机1和 DES-948作为"主设备"、而 SER-949和主机2则作为"从设备"

c)串行器=>0x0F[3:0]= 0x3;  解串器=>0x1F[3:0]=0x5

d) 反向通道从 右侧到左侧;

e)主机1和 DES-948用作"从设备"、而 SER-949和主机2用作"主设备"

f)串行器=>0x0F[3:0]= 0x3;  解串器=>0x1F[3:0]=0x5

2) IIC:

a)正向通道:当主机2需要更新 OTA 代码时、

Host-1将向 SER-949传输闪存代码。 然后将在正向通道中收到 DES-948、并 传输到主机2。

方向:HOST-1、SER-949、DES-948、HOST-2

主机1和 DES-948:主端

SER-949和主机2:从端

b)反向通道:当从主机2向主机1传输触摸数据时、

DES-948 将从主机2接收触摸数据、然后通过反向通道传输到 SER-949。 SER-949将通过 IIC 接口发送至主机1。

方向:HOST-2至 DES-948至 SER-949至 HOST-1

主机1和 DES-948:从端

SER-949和 HOST-2: 主端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alix:

    [报价 userid="599275" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397435/ds90uh948-q1-what-s-the-detailed-direction-on-forward-channel-and-reverse-channel-when-used-gpio-pass-through-and-iic-communication "]

    1) 1) GPIO3:

    a)从左到右正向通道;

    b)主机1和 DES-948作为"主设备"、而 SER-949和主机2则作为"从设备"

    c)串行器=>0x0F[3:0]= 0x3;  解串器=>0x1F[3:0]=0x5

    [报价]

    正确。

    [报价 userid="599275" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397435/ds90uh948-q1-what-s-the-detailed-direction-on-forward-channel-and-reverse-channel-when-used-gpio-pass-through-and-iic-communication "]

    d) 反向通道从 右侧到左侧;

    e)主机1和 DES-948用作"从设备"、而 SER-949和主机2用作"主设备"

    f)串行器=>0x0F[3:0]= 0x3;  解串器=>0x1F[3:0]=0x5

    [报价]

    错误。 这应该是:

    串行器0x0F[3:0]= 0x5、解串器0x1F[3:0]= 0x3

    [报价 userid="599275" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397435/ds90uh948-q1-what-s-the-detailed-direction-on-forward-channel-and-reverse-channel-when-used-gpio-pass-through-and-iic-communication "]

    2) IIC:

    a)正向通道:当主机2需要更新 OTA 代码时、

    Host-1将向 SER-949传输闪存代码。 然后将在正向通道中收到 DES-948、并 传输到主机2。

    方向:HOST-1、SER-949、DES-948、HOST-2

    主机1和 DES-948:主端

    SER-949和主机2:从端

    [报价]

    正确。

    [报价 userid="599275" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397435/ds90uh948-q1-what-s-the-detailed-direction-on-forward-channel-and-reverse-channel-when-used-gpio-pass-through-and-iic-communication "]

    b)反向通道:当从主机2向主机1传输触摸数据时、

    DES-948 将从主机2接收触摸数据、然后通过反向通道传输到 SER-949。 SER-949将通过 IIC 接口发送至主机1。

    方向:HOST-2至 DES-948至 SER-949至 HOST-1

    主机1和 DES-948:从端

    SER-949和 HOST-2: 主端

    [报价]

    正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaradat、

    好的、谢谢您的回复。