主题中讨论的其他器件: TPD4S012、 TPD4E110、 MCF8329RRYEVM、MCF8329EVM
工具与软件:
嗨、团队:
我 在 TI.com 上看到此器件的样片不可用。 预计何时可以再次提供样片?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我 在 TI.com 上看到此器件的样片不可用。 预计何时可以再次提供样片?
你好、Joshua:
此器件是我们 Redbull 1.0计划的一部分、该计划具有10年的 库存储备、当此库存耗尽到特定价值时(我不记得确切的价值)、将会发出 EOL 通知。 由于制造更多像这样的器件的能力有限、因此我认为样片供货情况已更改、以便反映这一点。
我们有其他封装型号的此器件、您的客户会对这些器件感兴趣吗?
如果您有任何问题、敬请告知!
此致、
Josh Prushing
尊敬的 Josh:
我为包含此器件的某些 EVM 下了订单、除非您可以直接替换此器件、否则我的内部版本能否获得至少85个 TPD4E004器件?
是否有引脚对引脚解决方案可以在将来的 EVM 构建中加以考虑? 如果没有、您能否链接最相似的封装变体?
此致、
约书亚
你好、Joshua:
这里有3件事需要注意:
如果您有关于系统要求的任何信息(即是否需要<=1.6pF 电容器? 总共需要5个通道吗?)、这样有助于我列出所有可用选项。
此致、
Josh Prushing
尊敬的 Josh:
也许需要一些时间才能弄清为什么没有样品、因此请给我一些时间。
当然、没问题。
p2p 选项:
我将考虑这些选择、根据您提供的章节、我们将来似乎必须重新设计电路板。
您提到您使用此器件订购了 EVM、哪个 EVM?
顺序适用于 MCF8329RRYEVM、它与已发布的 MCF8329EVM 非常相似。
至于 为何选择该器件而不是其他类似解决方案、我不太确定、几年来、我们一直在我们的 EVM 中重复使用相同的 USB 通信部分。
如果您有关于系统要求的任何信息(即是否需要<=1.6pF 电容? 总共需要5个渠道吗?)、这样我就能理解列出所有可用选项。
我们在 USB-C 迷你 连接器和 FT232RNL 之间使用了该部分。 我们只使用其中3个 IO 引脚:
此致、
约书亚
你好、Joshua:
我仍在等待有关样片供货情况的反馈。
对于将来的修订版本、建议查看我们的 USB 保护应用手册 了解 USB-C 保护的最新选项。
此致、
Josh Prushing
尊敬的 Josh:
感谢您提供应用手册、我将根据应用手册和您的建议来确定在未来版本中使用哪个器件。
我会向您发送一封电子邮件、以便我们了解样片的供货情况。
此致、
约书亚