请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75LVPE3410 工具与软件:
SN75LVPE3410 RX0、RX1、RX2、RX3接线序列可以调整、例如、RX0连接到 PCIE1、RX2连接到 PCIE0、0-3个不同通道的线路序列可以针对 PCB 接线平稳调整
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
SN75LVPE3410 RX0、RX1、RX2、RX3接线序列可以调整、例如、RX0连接到 PCIE1、RX2连接到 PCIE0、0-3个不同通道的线路序列可以针对 PCB 接线平稳调整
尊敬的 Wei:
这是可能的。 转接驱动器在 RX 检测之外不能感知 PCIe 协议、因此与该器件的通道连接在设计本质上不是静态的。
此致!
David