This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:关于 SN65DSI86的问题

Guru**** 2504265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410951/sn65dsi86-question-about-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

工具与软件:

您好:

问题现象:在 EDP 屏幕上多次关闭和唤醒后、屏幕会抖动(当连接到虚拟屏幕时、屏幕不会抖动、确认与应用层无关)

反馈有两个点:

1. TI 需要通过软件设置(对于屏幕上的视频信号)确认是否实现了信号复位

2.可以帮助我检查这两个寄存器是什么、谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    这似乎与 eDP 屏幕有关、而与 DSI86无关。 我们能否在另一家供应商的 eDP 面板上复制此屏幕抖动?

    Unknown 说:
    1. TI 需要确认是否通过软件设置(针对屏幕上的视频信号)实现了信号复位

    重新启动和对寄存器重新编程应该会重置视频输出。 根据 EN 是否由 GPIO 引脚控制、您应该能够执行此操作。

    Unknown 说:
    2. 您能帮我看看这两个寄存器是什么、谢谢!!!

    地址0xF6到0xF7报告与 DSI 至 DP 视频时序相关的错误。 通常、当编程到 DSI86的视频时序与 DSI 接口上接收到的时序不匹配时、会在这些寄存器中设置错误。 位于0x20到0x3A 之间的 DSI86视频寄存器匹配 DSI 源使用的视频时序非常重要。 DSI86将通过编程到这些寄存器中的值推导 DP 时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh:

    1、重新启动和对寄存器重新编程应该会重置视频输出。 根据 EN 是否由 GPIO 引脚控制、您应该能够执行此操作。

    ——这是屏幕制造商提出的问题、他认为这是屏幕与 TI 之间的兼容性问题。 在发送两个屏幕帧之间、有必要清除数据、而不是根据前面了解的时序上拉 EN 引脚;

    2、发生异常时、客户发现 SN65DIS86寄存器异常;

    ——根据以下数据表、客户可能无法完全了解具体原因、并希望了解可能导致此类问题的原因、以便客户可以调查和解决此问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    可能会有多种问题导致这一问题、而且很难用所提供的信息来缩小问题的范围。 如果可能、您是否可以在关闭并重新启用显示器时禁用 VSTREAM_ENABLE 位? 如果 DSI86正在发送数据(按预期)、但监视器在上电后处于初始化序列、这会使监视器处于奇数状态、则可能出现此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。