This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151P:同时使用 I2C 与 ONET1151P 和 ONET8501V 通信(级联连接)

Guru**** 2505625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1416541/onet1151p-using-i2c-communication-with-onet1151p-and-onet8501v-together-cascade-connection

器件型号:ONET1151P

工具与软件:

您好!

我是否可以用2根 I2C 线(SCK 和 SDA) 级联连接这两个驱动器? 每个驱动器具有不同的地址  

对于此连接、您有任何布局建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件具有不同的 I2C 地址、因此我们预计在连接其 I2C 线路时不会出现任何问题。

    谢谢!

    Drew