This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:如何在 petalinux 中使用 dp83tc812驱动程序代码

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418041/dp83tc812r-q1-how-to-use-dp83tc812-driver-code-in-petalinux

器件型号:DP83TC812R-Q1

工具与软件:

尊敬的先生。

 我们的团队已经从 ti 购买了 dp83tc812的 phy 芯片、但我在使用由您编写的 Linux 下 dp83tc812的驱动程序文件时遇到一些问题。 详情如下

我们使用 Linux 系统、基于 Linux4.19内核安装 petalinux 软件来添加驱动程序模块、但在使用驱动程序代码时、proe2e.ti.com/.../drivers_5F00_net_5F00_phy_5F00_dp83tc812.cvided 报告了以下错误、我不知道如何解决。

如果您有任何建议和方法,请不要犹豫,建议,期待您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以测试我所附的版本,但不幸的是,我们的812驱动程序目前仅适用于 Linux v5.10和更高版本。

    e2e.ti.com/.../6518.dp83tc812.c

    此致、

    Melissa