This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9617B

Guru**** 2577965 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TXU0101, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438780/tca9617b-tca9617b

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件: TXU0101SN74LVC1G17

工具与软件:

根据数据表、TCA9617B 是 CMOS 集成电路、不涉及 IIC 协议分析。 如果我直接在 TCA9617B 的一端提供50Hz 方波(非 IIC 波形)、另一端是否会输出等效的50Hz 方波? 您能帮助回答这个问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

    Δ I²C 使用开漏信号、因此上升沿的速度取决于上拉电阻器。 TCA9617B 不支持多于1 MHz 的版本。 但在这些限制范围内、它将缓冲并重复任何数字信号。

    (要获得单通道、单向信号、如果您不需要进行电平转换、最好使用 TXU0101、或者像 SN74LVC1G17这样的缓冲器。)