This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:在 TRD_M &TRD-P 引脚上放置直流阻断电容器是否绝对必要?

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466503/dp83tg720s-q1-is-it-absolutely-essential-to-place-dc-blocking-caps-on-the-trd_m-trd-p-pins

器件型号:DP83TG720S-Q1

工具与软件:

我们有一项相当不寻常的要求。 在我们的新 PCB 上、我们希望将一个非板载器件连接到微型系统或此 PHY 上的 USB 端口、但只有一对用于现实世界连接。 换句话说、我们将向 PCB 馈送 USB 或自动以太网信号以及从 PCB 馈送信号、并使用快速多路复用器 C 进行相应的差分对布线。 但空间非常狭小、究竟能否 在 PHY 引脚13和12中省略隔直电容、而不影响或停止自动以太网流量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurence、  

    遗憾的是、我们之前尚未以这种方式测试器件。 您将必须在没有电容器的情况下测试和评估您的系统、以查看是否满足您的要求。

    如果这用于需要通过 Open Alliance Compliance 测试的汽车应用、则应遵循硬件配置部分中显示的 MDI 原理图、其中包括直流阻断电容器: https://www.ti.com/lit/an/snla371b/snla371b.pdf?ts = 1737733502575

    此致、

    Melissa