请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TG720S-Q1 工具与软件:
我们有一项相当不寻常的要求。 在我们的新 PCB 上、我们希望将一个非板载器件连接到微型系统或此 PHY 上的 USB 端口、但只有一对用于现实世界连接。 换句话说、我们将向 PCB 馈送 USB 或自动以太网信号以及从 PCB 馈送信号、并使用快速多路复用器 C 进行相应的差分对布线。 但空间非常狭小、究竟能否 在 PHY 引脚13和12中省略隔直电容、而不影响或停止自动以太网流量?