This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1 ESD 空气放电和封装信息

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1466311/tcan1044a-q1-tcan1044a-q1-esd-air-discharge-and-package-information

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我之前要求 TCAN1044A-Q1采用 ESD 空气放电额定值。 由于这是一个新器件、并且仍在进行 ESD 测试、TI 团队告诉我等待至2024年12月。  

此信息是否有任何更新? 另外、数据表还讨论了 SOIC、SOT 和 VSON 封装、但在订购信息中仅包含 SOIC 封装 MPN。 请分享这些信息。  

谢谢!  

Vishwanath G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    谢谢、请帮助查看以下内容。

    此致、

    Michael。