This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC817S-Q1:为器件 DP83TC817SRHATQ1申请 IBIS 模型

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1464193/dp83tc817s-q1-request-ibis-model-for-the-part-dp83tc817srhatq1

器件型号:DP83TC817S-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我是 一家意大利公司设计硬件团队的一员。
我们目前正在着手嵌入式系统 PCB 设计、需要进行信号完整性检查、以确保我们的设计可随时投入生产。
因此、我们希望为以下部分申请 IBIS .ibs 模型(因为我们使用的是需要这些模型的 Hyperlinx):

DP83TC817SRHATQ1

提前非常感谢您对我们的这款车型的帮助。

此致、

Andrea  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    请联系您的现场应用工程师、他们将能够提供 IBIS 模型。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大卫、非常感谢您对此作出的回应。

    但您是指在其他论坛中编写以获取 IBIS 模型?  我认为合适的是"接口 TI 论坛"。

    非常感谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

     DP83TC817的 IBIS 模型只能根据 NDA 共享、不能在在线论坛上共享。 请直接联系您的现场应用工程师、他们将能够仅通过保密协议共享 IBIS 文件。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您提供的信息。 好的、我们理解没有问题。  

    您是否只能向我们提供一个邮件地址或一个网站链接、以便与其他人联系以获得待填写的 NDA 文件、那么我的公司将提供该文件。  我们在 TI 网站上未找到直接链接、因此我们的请求链接的任何支持联系人仅转发至论坛。

    谢谢!

    此致、

    Andrea。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    您是否与德州仪器(TI)的现场应用工程师或技术销售代表联系? 他们将能够帮助您完成 NDA 流程。 如果没有、您可以使用 "联系我们" 工具查找您的代表。  

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的帮助、我们已请求支持中心提供所需的 NDA 文档。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Andrea。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助。 我现在将结束该主题帖。

    谢谢!

    David