This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2029-Q1:来自 LIN 总线的唤醒信号

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN2021A-Q1, TLIN2029A-Q1, TLIN2029-Q1, TLIN1021A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470137/tlin2029-q1-the-wake-up-signal-from-lin-bus

器件型号:TLIN2029-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TLIN1021A-Q1、TLIN2021A-Q1 、TLIN2029A-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我们的客户想知道他们是否将 TLIN2029-Q1与以下配置配合使用:

在 LIN2029-Q1的睡眠模式下、MCU 也处于睡眠模式(I/O 引脚、Vdd 均被拉至低电平)

在这种情况下、如果 TLIN2029接收到 LINBus 唤醒信号、还如何唤醒 MCU。

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hank:

    当 TLIN 器件连接到 MCU 上的 GPIO 引脚时检测到 LIN 唤醒信号时、便会执行此操作。 当 LIN 总线接收到唤醒信号时、这可以有效地唤醒 MCU。 谢谢、您也可以看到具有额外唤醒功能的 TLIN1021A-Q1。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    我可以再次确认一下吗...

    您是否意味着我们可以通过将 LINBUS 与 MCU 的一个 GPIO 绑定以进行触发来在 TLIN2029-Q1上实现唤醒?

    或者、我们只能使用 TLIN1021A-Q1来实现该唤醒功能?

    此致、

    Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hank:

    我是说 TLIN2029-Q1记录了 数据表第7.4.4节中突出显示的2种唤醒方法、而 TLIN1021A-Q1记录了数据表第9.4.4节中突出显示的3种方法。 因此、通过这种方式、客户可以更加灵活地选择最适合的选项。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

     

    我想检查我 对 Delta 以下问题的理解是否正确:

    问题1。 (在 TLIN2021A-Q1上)

    根据数据表、 V_INH 电压电平几乎等于 V_sup。

    根据数据表声明、我是否可以进一步了解二极管的典型压降额定值?



    问题2: (同时存在 TLIN2029A-Q1和 TLIN2021A-Q1问题)

    根据数据表、逻辑输出/输入(TXD/RXD)的工作范围为0V 至5.25V。

    Delta 希望了解3.3V 逻辑电平是否会有效地处于高电平

     

    问题3。  (同时存在 TLIN2029A-Q1和 TLIN2021A-Q1问题)

    TLIN 器件的功耗、以 TLIN2021A-Q1为例...

    Delta 希望为 TLIN 器件提供12V 电压轨。 我能否轻松地将典型电流额定值乘以12V 来估算 功耗?  

    而最大电流能够是典型值的两倍的原因是什么?  范围很宽。

    此致、

    Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hank:

    根据数据表声明、我能否进一步询问二极管的典型压降额定值?

    该压降通常约为0.7V

    [报价 userid="563891" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470137/tlin2029-q1-the-wake-up-signal-from-lin-bus/5661217 #5661217"] Delta 想知道3.3V 逻辑电平是否可以有效地升高

    是的、3.3V 高于 VIH 阈值、因此无需担心 TXD 输入。 RXD 输出为开漏输出、可在没有问题的情况下拉至3.3V。

    [报价 userid="563891" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1470137/tlin2029-q1-the-wake-up-signal-from-lin-bus/5661217 #5661217"]

    Delta 希望为 TLIN 器件提供12V 电压轨。 我能否轻松地将典型电流额定值乘以12V 来估算 功耗?  

    而最大电流能够是典型值的两倍的原因是什么?

    [报价]

    请帮助查看  如何计算 CAN 收发器在活动运行状态下的功耗?另请注意、该范围考虑了 不同条件下更坏情况下的 PVT 变化、而典型情况考虑了标准条件。 因此、谢谢、通常会指定此类范围。

    此致、

    Michael。