This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:测量隐性到显性的转换

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1474951/tcan1057a-q1-measure-the-recessive-to-dominant-transition

器件型号:TCAN1057A-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队

以下说明是我们要测试的 CAN 内容:

测量 CAN_H 和 CAN_L 上的隐性到显性转换、以及 CAN_H 和 CAN_L 上的显性到隐性转换(请参阅图(b))

我们在此 IC 的数据表上没有找到有关上述测试内容的任何参考标准、

因此我们无法确定所测试的值是否满足要求。

我想问一下、上述测试内容是否有任何参考标准?

如果是这种情况、您能否提供?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    请注意、主要参考标准是 ISO 11898-2和 CiA 60601-1 / CiA 601-4、即、测量 Vdiff CANH-CANL、该器件满足 ISO 标准的最小值 为1.5V 至2V、上升/下降时间 为≤50ns (对于5Mbps)、例如≤15ns (对于8Mbps)、谢谢。

    此致、

    Michael。