This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:TCAN1043A-Q1

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471429/tcan1043a-q1-tcan1043a-q1

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

大家好、我想将 TCAN1043A-Q1用作总线活动监视器、以执行我正在做的一些工作台。 我的计划是使用 RXD 信号和 LED 驱动器来显示总线活动。
我想确认的是我将 IC 正确连接为独立式总线监视器。

引脚1 TXD 连接到5V、因为我不会发送数据
引脚2 GND
引脚3 VCC 到稳压器的5V 电源
连接到 LED 驱动器的引脚4 RXD、以显示总线活动
引脚5 VIO 至5V
引脚6使能至5V
引脚7 INH 无连接
PN 8 nFault 无连接
引脚9 Wake 无连接
引脚10Vsup 至12V 与5V 稳压器的输入相同
引脚11无连接
引脚12 CAN L
引脚13可以 H
引脚14 nSTB 连接到5V

我的下一个问题是、该芯片是否支持 CAN FD、J1939以及标准 CAN?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您在 E2E 上发帖!

    您特别想到 TCAN1043A 的是什么? 如果您的目标只是一种直接读取总线的方法、那么我建议采用静音模式(仅接收器处于活动状态)的 TCAN1057A 或采用正常模式的 TCAN1044A。 这两种解决方案的引脚较少、总体复杂性也较低。

    无论哪种方式、所有三款器件都支持 J1939、经典 CAN 和 CAN FD。 但 TCAN1043A 仍然可以正常工作。

    至于引脚、我认为这种配置没有任何问题。 您的设备将在上电后进入正常模式。 为简单起见、您还可以将 VSUP 连接到5V。

    请注意、 使用 具有上述引脚设置的 EVM 可以节省一些开发时间、具体取决于您进入此项目的距离。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    -Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您为我们推荐一个更简单的 IC。 我找到 可用的 TCAN1044ADRQ1。 DRQ1后缀是什么。 它与您推荐的有什么不同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助、Mike!

    DRQ1后缀是我上面提到的同一器件。 D 代表封装类型、R 代表卷带包装、Q1代表汽车认证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题、对于这个 IC  TCAN1044ADRQ1、引脚8是否连接到 GND 或5V 以按照上述方式运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚8 (STB)的 GND 正确。 这会将器件置于正常模式、而这是启用接收器所必需的模式。