工具与软件:
大家好、我想将 TCAN1043A-Q1用作总线活动监视器、以执行我正在做的一些工作台。 我的计划是使用 RXD 信号和 LED 驱动器来显示总线活动。
我想确认的是我将 IC 正确连接为独立式总线监视器。
引脚1 TXD 连接到5V、因为我不会发送数据
引脚2 GND
引脚3 VCC 到稳压器的5V 电源
连接到 LED 驱动器的引脚4 RXD、以显示总线活动
引脚5 VIO 至5V
引脚6使能至5V
引脚7 INH 无连接
PN 8 nFault 无连接
引脚9 Wake 无连接
引脚10Vsup 至12V 与5V 稳压器的输入相同
引脚11无连接
引脚12 CAN L
引脚13可以 H
引脚14 nSTB 连接到5V
我的下一个问题是、该芯片是否支持 CAN FD、J1939以及标准 CAN?
谢谢!