This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476678/tcan1044a-q1-tcan1044a-q1

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD2CAN24

工具与软件:

您好!

我在数据表中看到过有关噪声抑制的问题。 我不知道您建议的电容器值是多少
TVS 二极管和分裂终端电阻的容差。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请推广 具有低电容的 ESD2CAN24。  

    根据速度的不同、通常使用高达50 pF 的总线电容。  

    感谢、4.7nF 分裂终端的典型值也是如此(取决于速度)。

    此致、

    Michael。