工具与软件:
您好!
1.当 TXD=0V vlin=18V 时、短路电流的持续时间是多久(.200mA)? 供电电流将增加多少? 持续时间是多久?此外、短路后芯片的状态如何变化?
LIN 芯片是否持续向 tTXD_DTO 发送显性电平(尽管总线被强制为18V)以释放总线? 或者是否有其他机制来缩短该故障的时间(.200mA 总线电流流入)? 如果是、故障的持续时间是多长(200mA 总线电流流入)?
2.对于一些 LIN 芯片、如果 Ci 85V 电容直接耦合测试、芯片会损坏、需要串联一个10Ω 电阻来限制电流。 如果在 SN1021芯片上执行85V 直接电容耦合测试、是否会导致芯片损坏? 换而言之、是否需要在 LIN 总线上串联一个10Ω 电阻?
3.关于假唤醒锁定、当芯片进入睡眠模式且总线保持显性电平时、该机制是否会自动激活?
4.至于保持 EN 为高电平以完成唤醒的时间、是不是没有? 还是 tmode_change? 或 tNOMINT+tMODE_CHANGE?


祝你一切顺利