This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3404-Q1:TCAN3404-Q1 SHDN 模式。

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN3404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476076/tcan3404-q1-tcan3404-q1-shdn-modes

器件型号:TCAN3404-Q1

工具与软件:

您好、我们正在测试 TCAN3404-Q1器件、并且看到与关断引脚的数据表信息不匹配的结果。
-------------------------------------------------------

NORMAL 模式、这是预期结果
STB=0、shdn=0
5.4mA

-------------------------------------------------------
待机模式、这是预期结果
STB=1、shdn=0
9.5uA

-------------------------------------------------------
关断模式、这是意外情况-关断应更小  
STB = 0、shdn = 1
13uA

-------------------------------------------------------
关断模式、这是出乎意料的-这是在毫微安培电流过低的情况下、我预计根据数据表、关断模式是否开启与 STB 引脚无关?
STB = 1、shdn = 1
100nA?????


我在这里遗漏了什么?



这些是我们要测试的器件。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Radek、您好!

    是的、 比较关断和待机功能后、还会在关断模式下禁用唤醒接收器、即通过禁用其他电路来实现预期的较低电流。

    因此、请帮助确认观察结果在多个器件之间是一致的、直接在 VCC 引脚上测量、并且 SHDN/STB 都不会弱偏置、方法是确保直接拉至 VCC 或 GND 或使用典型值为10k Ω 的电阻器进行确认。

    此致、

    Michael。