This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:标准支持确认

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1476499/tcan1145-q1-standard-support-confirm

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!  

我的客户正在使用 TCAN1145、他们希望确认以下2个问题:

1. TCAN1145是否支持以下标准?

[兰溪]在数据表中、我想它可以支持。

2.在应用方面,我们的器件是否能够支持 J1939 CAN 通信选择性唤醒?  您是否有相关的测试/验证数据或信息?

Thks、

兰溪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪市

    1.可以。它支持对两个 ID 长度进行选择性唤醒。

    2.是的、J1939选择性唤醒应与 ISO11898选择性唤醒相同。

    此致、

    Eric Hackett