This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:共模扼流圈要求

Guru**** 2465940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475492/tcan1043a-q1-common-mode-choke-requirement

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

您好!

我们可以避免 CAN 总线通信中的共模扼流圈吗?

在 CAN 总线上使用 CM 扼流圈有哪些优势、如果不使用 CM 扼流圈、我们可以期待任何改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:

    CMC 用于满足特定的 EMC 要求。 它们有助于滤除 CAN 总线上的高频噪声和振铃。 如果不需要严格遵守 EMC、则可以移除 CMC。  

    请阅读本文档、了解有关无扼流圈 CAN 收发器的更多详细信息:

    https://www.ti.com/lit/wp/slly020/slly020.pdf

    此致!

    Ethan