This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB981-Q1:有关 DS90UB981-Q1的问题

Guru**** 2465940 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB988-Q1, DS90UB981-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1475338/ds90ub981-q1-question-about-ds90ub981-q1

器件型号:DS90UB981-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB948-Q1、DS90UB988-Q1

工具与软件:

您好:

客户拥有 DSI0/1、2/2解决方案、平台8538、如下图所示。

客户希望使用串行 TI981 +解串器解决方案。 我想问一下、它是否可以满足2/2的要求、提供两个独立的 DSI 接口和两组 CLK 通道作为输入端子;

如果不可能、有一个可行的 IC 解决方案

请推荐合适的 TI 材料、谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    周一2/17是美国的公共假日、支持将于2018年2月2日恢复。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:


    是的。这种配置适用于 DS90UB981-Q1、使用 DSI0和 DSI1作为独立解串器的独立视频流、并可以满足您共享的要求。

    981可与 FPD4解串器配对、并向后兼容 FPD3解串器。 对于 LVDS 或 OLDI 输出、可以将981与 FPD4解串器 DS90UB988-Q1 (FPD4)或 FPD3解串器 DS90UB948-Q1或 DS90UB928-Q1配对。  

    请根据显示屏使用的输出端口数量和像素时钟速率、选择合适的 OLDI/LVDS 解串器。



    完整的数据表中也分享了类似的示例。 有关 DS90UB981-Q1的设计材料、请联系您当地的 TI FAE 或代表。

    此致、
    Ikram