请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB981-Q1 主题中讨论的其他器件: DS90UB948-Q1、DS90UB988-Q1
工具与软件:
您好:
客户拥有 DSI0/1、2/2解决方案、平台8538、如下图所示。

客户希望使用串行 TI981 +解串器解决方案。 我想问一下、它是否可以满足2/2的要求、提供两个独立的 DSI 接口和两组 CLK 通道作为输入端子;
如果不可能、有一个可行的 IC 解决方案
请推荐合适的 TI 材料、谢谢!!!