This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:948接口显示屏黑屏问题

Guru**** 2465960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1474419/ds90ub948-q1-948-interface-display-black-screen-problem

器件型号:DS90UB948-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 合作伙伴:

   我们使用 TI947+TI948+Dual link 1080p 屏幕,快速通电和断电,可能出现黑屏问题,黑屏, 948图案无法正常显示,我们必须断电948然后初始化即可正常显示,如948进入异常状态,您对此问题有什么建议吗??

   947的配置如下:

REG、DATA

0x03、0xda

0x04、0x90

0x0D、0x03

0x5b、0x23

0x4f、0x80

948的配置如下:

REG、DATA

0x05、0x9e

0x1D、0x05

0x1E、0x90

0x24、0x00

0x43、0x00

0x49、0x60

   LVDS 屏幕参数信息如下:

分辨率:1920x1080、时钟:69502Khz、HPW:24、HBP:32、HFP:76、VPP:5、VBP:24、 VFP:20、链路模式:双和 VESA (24.1)位映射。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loki:

    我需要有关此问题的更多信息:

    -您能否提供您正在按顺序执行的操作的详细列表(当您启动947和948时,当您运行947和948的初始化脚本时,以及何时和哪种设备您的 PDB )? 可能存在违反电源序列的情况。  

    快速通电和断电

    -只是确认,你 PDB 的 948 ? 这种现象的繁殖率是多少?  

    请注意、在我们的电源序列中为948上电之前、947必须发送有效的视频数据。 有关 方框图和说明、请参阅948数据表上的9.1。   

    -最后,您能否说明 947和948的软件配置在做什么?  

    BR、

    Esther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的  Esther:

      947和948几乎同时通电、然后首先初始化 soc。 soc 具有稳定输出后、947被初始化。 初始化后、947将等待947锁定到948、然后再初始化948。 947是否可以确定何时开始发送有效数据?

      初始化947后、我尝试在延迟48ms 后初始化948、但仍然存在问题。

    947的配置如下:

    第一列代表寄存器、第二列代表写入寄存器的值

    0x03、0xda //open i2c 路径通过

    0x04、0x90 //设置 DE 模式

    0x0D、0x03 // GPIO0配置为直通 PWM

    0x5b、0x23 // 设置为双链路

    0x4f、0x80 //设置 SPWG 映射

    948的配置如下:

    REG、DATA

    0x05、0x9e  //open i2c 路径贯穿全部

    0x1D、0x05 // GPIO0配置为直通 PWM

    0x1E、0x90 //上拉 GPIO2

    0x24、0x00 //取消使用

    0x43、0x00 // 取消使用

    0x49、0x60 // 设置为双链路输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    周一2/17是美国的公共假日、支持将于2018年2月2日恢复。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loki:

    他们是否可以将系统的电源更改为先打开947电源、然后再打开948电源。 您可以查看该 E2E 以获得进一步说明。

    此致、

    Gil Abarca