请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UH949-Q1EVM Thread 中讨论的其他器件:DS90UB949-Q1
工具与软件:
大家好、我有关于 DS90UB949-Q1的问题。 在引脚22、23、26和27 (DOUTx)的数据表中、显示使用33nF 电容器与94x 转接器连接。 但是、949 EVM 原理图中显示在 这些引脚上使用了0.1µF 电容器。 此外、我的949 EVM 可以与948嵌入式显示器配合使用。 我很难弄清楚 EVM 上实际放置了哪些电容器、因此其中一个数据表中是否有印刷错误或? 949 DOUTx 引脚实际上需要/建议使用哪个电容器来连接948串行器?
另外、CEC 引脚也有同样的问题。 949 EVM 在数据表中显示了10k 电阻器、但949 IC 数据表建议使用27k 电阻器。 请告知哪一个。